结果:找到"卡片 白卡 3DES算法CPU卡 FM1208",相关内容1000条
  • CSSDNAND在STM32精英V2开发板的测试-是时候将TF卡换为SDNAND了
  • 前言嵌入式项目中,比较常见的存储扩展方案是使用TF/SD卡或者EMMC或者RAWNAND,各种方案都有其优缺点,而SDNAND相对于上述方案具备很多优势,是目前嵌入式项目中存储扩展方案的一个非常不错的选择,正好一个项目在选择NAND存储方案,恰巧论坛中联系到雷龙公司申请到了两片SDNAND,所以就进行一下测试评估。SDNAND是什么?为什么选择SDNAND?其与TF/SD卡,EMMC,RAWNAND比有什么优势,我们可以从深圳市雷龙发展有限公司的官网找到答案http://www.longsto.com/news/。该公司SDNAND二代产品介绍可以参考如下地址http://longsto.c...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SD NAND,贴式TF,贴式SD,32GbitSD_贴式TF_焊接式TF_4GByte存储 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-09-26 16:47:00
  • DP1363F与CLRC663的兼容性对比区别
  • DP1363F收发器DP1363F支持下列操作模式•替代兼容CLRC663/RC663•读写模式支持ISO/IEC14443A/MIFARE•读写模式支持SO/IEC14443IB•JISX6319-4读写模式支持(等效于FeliCa1方案)•相应于ISO/IEC18092的被动发起方模式•读写模式支持ISO/IEC15693•读写模式支持ICODEEPCUID/EPCOTP•读写模式支持ISO/IEC18000-3mode3/EPCClass-1HFDP1363F.pdf
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 读,模拟 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-10-25 14:11:00
  • 如何为SD卡与NANDFlash的uboot加上menu菜单
  •     亲爱的卡友们,如果看完文章之后还是有疑惑或不懂的地方,请联系我们,自己去理解或猜答案是件很累的事,请把最麻烦的事情交给我们来处理,术业有专攻,闻道有先后,深圳市雷龙发展专注存储行业13年,专业提供小容量存储解决方案。  【SDNAND】用ok6410进行烧写时,每次都需要敲一大堆命令,又费时又费力。记得以前用TQ2440时,u-boot启动时会有一个菜单,只按一个数字键就把内核烧好了,非常方便。  现在这张SD卡功能就很全面了,不仅能够直接从SD卡启动,而且还可以烧写NANDFlash中的u-bootzImagerootfs,呵呵。  下面就把这个功能加到ok6410的u-boot中...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SD,NAND FLASH,SD NAND,贴式tf,贴式sd 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-09-28 13:58:00
  • DP1332E内置C8501内核的国产nfc刷卡芯片13.56读写器
  • DP1332E是基于80c51微控制器核的13.56mhz高度集成的无接触通信收发芯片。三种NFC交互类型读/写模式大多数情况下,NFC都处于此模式,可通过一个支持NFC的设备与另一设备进行交互来获取信息或发起操作。发起操作的设备可以从另一个设备读取数据,或者将数据写入那个设备。点对点模式有时称为“P2P”模式,可以使用此模式来在智能手机之间交换文件,或者在购物时获取会员积分。卡模拟模式此模式几乎只有NFC智能手机会使用,可让系统用作符合ISO/IEC14443标准的非接触式智能卡。那意味着,手机可以在现有的非接触式基础设施上使用,用作票务、门禁控制、交通、收费关卡和支付等应用。该模式的功耗...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 读 13.56mhz 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2022-06-24 15:20:00
  • 客服端PCB拖动元器件卡
  • 这个不好算复杂的小板子,几十个器件,更新到PCB后,移动一个器件要反应好几秒,移动包含拖动,按下空格换方向等,就是动一下位置就要卡几秒,问题出在哪里?客服端版本:v6.3.43
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 发帖人:小鬼快跑 发帖时间:2020-05-22 18:01:00
  • 广州盛炬读卡模块选型表Mifare卡MifarePLUS卡复旦CPU卡国密CPU卡DesfireC...
  • 读卡模块选型表2020-04-27.pdf模块和天线板已上线立创商城,技术支持QQ群:775799134有任何技术问题可以加群向群主咨询解决。带T型号为模块本身自带天线,直接可以读卡,不带T型号模块需要外接天线板才可以读卡。https://item.szlcsc.com/549828.htmlANT522-X1天线板5×7厘米https://item.szlcsc.com/549829.htmlANT522-X2天线板10×10厘米https://item.szlcsc.com/549816.htmlCUT100-DESDesfire卡CPU卡读卡模块https://item.szlcsc....
  • 所属专栏: 技术交流 标签: RFID cpu模块 广州盛炬智能科技 gzsj 发帖人:AA 发帖时间:2020-05-20 12:50:00
  • PSAM-502参考规格书
  • PSAM-502SM1算法PSAM卡数据手册.pdf
  • 所属专栏: 器件替换 标签: PSAM PSAM 国密SM1 FM15160 发帖人:Nexus 发帖时间:2020-05-11 14:39:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: